搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
RA EtherNet/IP 工作站
BrowseName
RAEtherNetIPStation
SuperType
通信站
(CommunicationStation)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
路径
Route
String
指向 RA EtherNet/IP 控制器的路径 (例如,192.168.1.10\Backplane\1)
超时
Timeout
Duration
状态变量
StationStatusVariables
工作站状态信息。
操作代码
OperationCode
Communication operation code
(继承自
通信站
)
标签
Tags
Folder
(继承自
通信站
)
类型
Types
(继承自
通信站
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。