MELSEC Q 工作站
表示 MELSEC Q PLC 的对象。
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
端口 | Port | 将其设置为在 PLC 以太网模块中配置的 TCP 或 UDP 连接的本地工作站端口号。请注意,必须使用十进制格式。当选择 TCP/IP 协议 (请参见驱动程序设置) 时,服务器端口的默认值为 0,如果选择 UDP/IP 协议,则默认值为 5000。 | |
提供反馈