搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
在用户界面编辑器中配置网格
在用户界面编辑器中将网格配置为显示或隐藏网格、对齐网格中的对象以及调整网格大小。
在
项目视图
中,双击窗口或容器对象,或者选择
。
将在一个新选项卡中打开编辑器。
在编辑器工具栏中,选择
。
选择用于配置网格的选项:
使网格可见
。如果打开此开关,将在编辑器中显示网格。
网格线对齐
。将对象的边与网格对齐。
网格大小
。指定网格的大小,以像素为单位。
用户界面编辑器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。