将 FactoryTalk Optix 应用程序导出到文件夹
将
FactoryTalk Optix 应用程序
导出到共享文件夹,以将该应用程序部署到无法通过网络访问的客户端设备。
小贴士:
一个文件夹只能包含一个
FactoryTalk Optix 应用程序
。每个 FactoryTalk Optix 应用程序
必须使用一个单独的文件夹。- 选择旁边的箭头以打开下拉菜单,然后选择 。保存
- 在导出到文件夹中中,填写:
- 平台。选择客户端设备的操作系统。
- 位置。键入要将FactoryTalk Optix 应用程序保存到的位置的路径。或者,选择文件夹图标以浏览到该文件夹。
- 选择导出。
在导出
FactoryTalk Optix 应用程序
时会显示一个进度窗口。导出完成后,将出现一个对话框,通知您 FactoryTalk Optix 应用程序
已成功导出到指定位置。提供反馈