趋势笔

趋势图对象的笔,它基于被引用变量的值绘制趋势线。
BrowseName
TrendPen
SuperType
变量(BaseDataVariableType)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
颜色
Color
笔线条的颜色。
粗细
Thickness
笔线条的粗细。
已启用
Enabled
运行时启用/禁用笔线条的显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal