搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
多边形笔
XY 图表对象笔。绘制一条直线 (其值表示二维矩阵变量的两个维数),并将用于绘制多边形的第一个点和最后一个点连接起来。
BrowseName
XYChartPolygonPen
SuperType
XY 图表笔
(XYChartPen)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
点数组
PointArray
Number
应由图表绘制的 (X, X) 坐标的二维数组。
填充颜色
FillColor
Color
多边形区域的填充颜色。
边框颜色
BorderColor
Color
多边形边框的颜色。
粗细
Thickness
Size
笔线条的粗细。
已启用
Enabled
Boolean
(继承自
XY 图表笔
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。