搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
TwinCAT 标签
BrowseName
TwinCATTag
SuperType
标签
(Tag)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
符号名称
SymbolName
String
标签名称
内存区域
MemoryArea
Memory area
控制器中能读取/写入标签的内存位置。
最大长度
MaximumLength
Int32
(仅字符串数据) 字符串中的最大字符数。
字节数量
NumByte
UInt32
字中的字节数。
位偏移量
BitOffset
Byte
字中的位偏移量。
数据格式
DataFormat
Data format
编码
Encoding
Encoding
内存位置内容的解码模式。
起始数组索引
StartArrayIndex
UInt32
数组更新模式
ArrayUpdateMode
Tag array update mode
(继承自
标签
)
原始数据类型
OriginalDataType
NodeId
(继承自
标签
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。