搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
TwinCAT 驱动程序
通过 TwinCAT 协议与控制器通信的驱动程序。
BrowseName
TwinCATDriver
SuperType
通信驱动程序
(CommunicationDriver)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
运行时导入
AllowRuntimeTagImport
Boolean
允许 FactoryTalk Optix 应用程序在运行时直接从控制器导入标签。
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。