单一物位报警

监控物理变量达到关注值。当所监控变量的值达到一个或多个限值时激活。当连续达到多个限值时,仅在达到最后一个限值时发出告警信号。
BrowseName
ExclusiveLevelAlarmController
SuperType
单一限值报警(ExclusiveLimitAlarmController)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
上上限
HighHighLimit
(继承自限值报警)
上限
HighLimit
(继承自限值报警)
下限
LowLimit
(继承自限值报警)
下下限
LowLowLimit
(继承自限值报警)
已启用
Enabled
(继承自报警控制器)
活动
Active
(继承自报警控制器)
自动确认
AutoAcknowledge
(继承自报警控制器)
自动证实
AutoConfirm
(继承自报警控制器)
输入变量
InputValue
(继承自报警控制器)
消息
Message
(继承自报警控制器)
严重性
Severity
(继承自报警控制器)
最后一个事件
LastEvent
(继承自报警控制器)

事件

ExclusiveLevelAlarmType
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈