在外部代码编辑器中打开项目

可在外部代码编辑器中打开整个项目。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器
  • 在外部代码编辑器中打开项目
  • 在主工具栏中,选择
    打开 .NET 解决方案
    默认的外部代码编辑器将打开。
    小贴士: 我们建议使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈