Variabili Visualizzazione
Associare una proprietà di un oggetto grafico a una variabile
Visualizzazione
predefinita per configurare la schermata del dispositivo HMI. Ad esempio, associare la variabile Luminosità
per specificare il livello di luminosità del display del dispositivo HMI. Per associare a una variabile, vedere Creazione di collegamenti dinamici.La categoria
Visualizzazione
del browser Collegamento dinamico visualizza le variabili relative allo schermo del dispositivo HMI.Variabile | Tipo | Definizione | Lettura o scrittura | Riavvio necessario |
---|---|---|---|---|
Luminosità | UInt32 | Luminosità del display della schermata del dispositivo HMI (1-10) | Lettura/scrittura | Riavvio non necessario |
Risoluzione verticale | UInt32 | Risoluzione verticale in pixel del display del dispositivo HMI | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Risoluzione orizzontale | UInt32 | Risoluzione orizzontale in pixel del display del dispositivo HMI | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Scala | UInt32 | Livello di zoom del display (50-200) | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
Orientamento | UInt32 | Orientamento della visualizzazione: 1 = Orizzontale 2 = Verticale 3 = Verticale capovolto | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
Fornire un feedback