Creazione di un progetto

Creare un progetto di avvio rapido per sviluppare un'
Applicazione FactoryTalk Optix
.
  1. Aprire
    FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. In
    Creare un nuovo progetto
    , selezionare
    Predefinito
    .
  3. In
    Nome
    , immettere il nome del progetto.
    Ad esempio, immettere
    QuickStart
  4. (Opzionale) In
    Percorso
    , modificare la directory nella quale si desidera salvare il progetto.
  5. Verificare che sia selezionato
    Utilizza controllo versione
    .
  6. Selezionare
    Crea
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.