Tipi di metodo di runtime
I metodi vengono eseguiti a runtime quando si verifica un evento.
Metodi di runtime locali
I metodi locali sono esposti dagli oggetti di progetto, tra cui:
- Allarmi
- Logger
- Database
- Oggetti grafici
Per esempio, gli oggetti
Video
espongono il metodo Riproduci
che avvia la riproduzione dei video.Metodi di runtime globali
FactoryTalk Optix Studio
espone i metodi globali indipendentemente dal nodo selezionato. I metodi globali sono divisi in queste categorie:- Comandi per variabili
- Comandi di base
- Comandi allarmi
- Comandi UI
- Comandi ricette
Ad esempio, il metodo
Riconosci tutti
riconosce tutti gli allarmi.Fornire un feedback