IUANode.Get<T>(browsePath)
Restituisce un oggetto C# che corrisponde al primo nodo figlio del nodo su cui viene richiamato questo metodo. Il nome dell'oggetto restituito corrisponde all'argomento del tipo specificato.
MANCIA:
In Visual Studio e Visual Studio Code, se si specifica il tipo esatto (
<T>
) viene migliorato il completamento intelligente del codice e facilitata l'identificazione di errori durante la scrittura del codice.A runtime, risulta evidente se il nodo cercato è del tipo richiesto. Se il nodo cercato non è del tipo richiesto, l'API restituisce
null
.T Get<T>(stringbrowsePath)
Argomenti
- T
- Una classe C#IUANodeche corrisponde alla classe dell'oggetto C# da restituire.
- browsePath(string)
- Può essere:
- IlBrowseNamedell'oggetto.
- Il percorso dell'oggetto nel modello informativo, espresso univocamente come sequenza diBrowseNameseparati da/
Restituisce
- T
- Un oggetto C# che corrisponde al nodo richiesto.
Esempio
L'esempio seguente mostra un oggetto C# restituito che corrisponde al primo nodo figlio
Motor1
del nodo contenente la NetLogic:var motor = Owner.Get<Motor>("Motor1"); var currentSpeed = motor.Speed;
Fornire un feedback