Librerie
Le librerie contengono definizioni di oggetti che è possibile aggiungere ai progetti.
Tipi di libreria
Tipo | Descrizione |
|---|---|
Libreria dei template | La libreria predefinita di oggetti che non è possibile modificare o rimuovere. Le librerie dei template sono fornite per:
|
Libreria personalizzata | Una libreria creata da un utente che contiene una serie di oggetti ricavati dalle librerie dei template o personalizzati per specifici scenari di automazione. |
Repository delle librerie
È possibile memorizzare le librerie in locale o in un repository Git remoto. Le librerie sono disponibili in tutti i progetti
FactoryTalk Optix Studio
.Le librerie vengono salvate nella cartella .
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\LibrariesAggiornamenti delle librerie
Le librerie e gli oggetti di libreria sono collegati alla versione del software
FactoryTalk Optix Studio
con cui sono stati configurati originariamente. Quando si installa una versione aggiornata di FactoryTalk Optix Studio
, le librerie dei template incorporate vengono aggiornate automaticamente per essere compatibili con il nuovo software.Se il proprio progetto contiene librerie personalizzate che usano componenti modificati nella versione aggiornata di
FactoryTalk Optix Studio
, è necessario aggiornare manualmente le librerie personalizzate.Fornire un feedback