Convertitore chiave-valore
Convertire il valore dell'origine nel corrispondente valore per la variabile padre, in base a una tabella di coppie chiave-valore. Il convertitore chiave-valore converte tra dati eterogenei, ad esempio un colore in valore.
Editor ValueMap
È possibile aprire l'editor ValueMap selezionando
accanto al convertitore chiave-valore nell'Editor dei collegamenti dinamici avanzati.
L'editor ValueMap include:

Elemento | Descrizione |
|---|---|
A | Barra degli strumenti Convertitore. Selezionare per aggiungere una riga alla tabella o ![]() |
B | Selettore del tipo di dati. |
C | Tabella di valori chiave. |
Proprietà
Proprietà | Descrizione |
|---|---|
Modalità | La direzione del collegamento dinamico:
|
Sorgente
Una variabile con valore corrispondente a una chiave.
SUGGERIMENTO:
La prima riga definisce il valore predefinito se non viene trovata alcuna chiave corrispondente. Nell'esempio, se il valore della chiave è 10 e non viene trovata nessuna riga corrispondente, viene restituito il valore di output Monday.
Output
Il valore che nella mappa è associato alla chiave.
Rappresentazione logica
Esempio di conversione logica nell'
Editor dei collegamenti dinamici avanzati:
SUGGERIMENTO:
Selezionare
per aprire l'editor ValueMap, se necessario.

Fornire un feedback
per aggiungere una riga alla tabella o 
Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre.
Scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.
Lettura dal nodo sorgente all'elemento padre e scrittura dall'elemento padre al nodo sorgente.