Esempio di casella di selezione
Utilizzare questo oggetto per consentire agli operatori di aumentare o diminuire un valore numerico usando i pulsanti o la tastiera.
Esempio di casella di selezione
![animated screen shot showing themoving up and dowwn through numerical values 0 through 3.](/content/dam/dita/it/factorytalk-optix/1-00/_images/ref_SpinBox_ex.gif/_jcr_content/renditions/original)
Caso d'uso
Modificare il valore di una variabile analogica, ad esempio un valore di riferimento di temperatura.
Fornire un feedback