Stazione CODESYS

BrowseName
CODESYSStation
SuperType
Stazione di comunicazione(CommunicationStation)

Proprietà

Nome
BrowseName
DataType
Descrizione
IP gateway
GatewayIP
Indirizzo IP di un gateway CODESYS valido disponibile nella rete; normalmente è l'indirizzo IP del controller.
Porta
Port
Porta TCP/IP utilizzata per connettersi con il controller. La proprietà ha significato solo per la versione 2.3 del controller; se si utilizzano altre versioni, la proprietà sarà ignorata. È possibile ottenere il valore dall'ambiente di programmazione controller CODESYS PLC: Dal menu Online, selezionare Parametro di comunicazione.
Nome dispositivo/Indirizzo
PLCAddress
Il nome del dispositivo del controller CODESYS o il relativo indirizzo IP. L'indirizzo IP può fare riferimento allo stesso computer che esegue il driver con l'indirizzo IP locale o "localhost".
Timeout
Timeout
Tempo massimo di attesa in millisecondi per ricevere una risposta dal controller.
Versione PLC
PlcVersion
Versione controller. "Versione 2.3" oppure "Versione 3".
Endianness
Endianness
Ordinamento dei byte in accordo con l'architettura del processore con cui si stabilisce la comunicazione.
Login a PLC
LoginToPlc
Valore predefinito: Falso. Alcuni dispositivi speciali possono richiedere o meno un login al PLC. Lasciare il valore predefinito se non specificato in altro modo nella documentazione del dispositivo.
Protocollo
Protocol
Valore predefinito: TCP IP L2 ROUTED. Valori disponibili: TCP IP L2 ROUTED, TCP IP L2, TCP IP L4. Alcuni dispositivi possono richiedere un protocollo di comunicazione speciale. Lasciare il valore predefinito se non specificato in altro modo nella documentazione del dispositivo.
Dimensione buffer di comunicazione
CommunicationBufferSize
Dimensioni buffer di comunicazione. Valido solo per la versione controller 2.3. Valore predefinito: 0, che significa gestione automatica. Sul target verificare le impostazioni corrette.
Codice operazione
OperationCode
Tags
Types
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.