LogicObject.GetPanelLoader (stringa)

Restituisce un
PanelLoader
oggetto C# che corrisponde all'oggetto
Dynamic panel
indicato nell'argomento.
MANCIA: L'API utilizza l'alias che il Motore di presentazione genera automaticamente durante il runtime per il pannello. Vedere Alias.
PanelLoader GetPanelLoader(string
panelLoaderName
);

Argomenti

panelLoaderName
(stringa)
L'oggetto
BrowseName
Dynamic panel
.

Restituisce

PanelLoader
Un oggetto C# che corrisponde all'oggetto
Dynamic panel
.

Esempio

Nell'esempio seguente viene mostrata un'API che restituisce un oggetto C# che corrisponde all'oggetto
PanelLoader1
, in cui si desidera creare un
Motor
oggetto.
var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1"); var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); myPanel.ChangePanel("Panel1");
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.