Sviluppare un'etichetta con un'unità ingegneristica localizzata
Creare un'interfaccia semplice che visualizzi la temperatura in un formato che viene regolata per un utente connesso nelle impostazioni internazionali.
Esempio di applicazione - gradi Celsius (it-IT)
![](/content/dam/dita/it/factorytalk-optix/1-00/_images/LocalizedEngineeringUnitLabel2.png/_jcr_content/renditions/original)
Esempio di applicazione - gradi Fahrenheit (en-US)
![](/content/dam/dita/it/factorytalk-optix/1-00/_images/LocalizedEngineeringUnitLabel.png/_jcr_content/renditions/original)
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
ExampleApplication-LocalizedEngineeringUnitLabel.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Esempio di progettazione di applicazioni
![](/content/dam/dita/it/factorytalk-optix/1-00/_images/LocalizedEngineeringUnitLabelDesign.png/_jcr_content/renditions/original)
In
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare ![Run](/content/dam/dita/it/factorytalk-optix/1-00/_images/toolbar_run_icon.png/_jcr_content/renditions/original)
Fornire un feedback