Creazione di un oggetto Motor
Creare un oggetto Motor e una configurazione Motor per utilizzarlo in una ricetta.
- Creazione di un oggetto Motor
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModele selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionaree immettereMotor
- Aggiungere e configurare variabili:
- InProprietà, in alto, aggiungere due variabili selezionandoe selezionandoVariabile.
- Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionandoe immettendo:
- Speed
- Acceleration
- Creazione di un oggetto di configurazione Motor
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMotore selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionaree immettereConfiguration
- Aggiungere e configurare variabili:
- InProprietà, in alto, aggiungere tre variabili selezionandoe selezionandoVariabile.
- Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionandoe immettendo:
- MaxRevolutionsPerMinute
- MaxThrottle
- MinThrottle
Fornire un feedback