Anomalies connues dans cette version

La liste identifie les anomalies connues de
FactoryTalk Optix
version 1.3.0.
Utilisez les informations d’identification entre parenthèses pour suivre l’anomalie dans les prochaines versions ou pour vous y référer lorsque vous recevez de l’aide de l’assistance clientèle pour un problème connexe.
Les noms DNS dans le certificat doivent être en minuscules [2226560]
Les noms DNS utilisés dans le champ
SubjectAltName
de la configuration du certificat ne sont reconnus que s’ils sont en minuscules.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Caractères spéciaux pas toujours pris en charge [2123530]
Les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge dans les noms de fichiers PDF, les noms d’utilisateurs de serveur FTP, les noms de référentiels Git, les noms de bases de données ODBC. En plus, il ne sont pas pris en charge non plus quand vous utilisez la méthode de saisie Pinyin sur le dispositif lors d'éxécution ou dans l’éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio lors de la conception.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Impossible de déployer sur un dispositif portant un nom non valide [2239099]
Le déploiement sur un dispositif portant un nom contenant une barre oblique entraîne une erreur ou empêche l’application de s’exécuter sur le dispositif.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Le contrôle de version peut déclencher une duplication ou une perte du type d’objet au cours d’une opération d’extraction [2243507]
Lorsque le nom d’un type d’objet a été modifié à la fois à distance et localement, l'extraction à partir du référentiel distant entraîne un conflit de fusion. L’opération crée deux objets différents lors de la conservation des modifications locales et entraîne la perte du type renommé lors de l’acceptation des modifications à distance. Pour éviter la perte de données, tous les utilisateurs qui collaborent sur le projet doivent manuellement mettre à jour le nom du type d’objet sur leur projet local avant d'effectuer l'extraction à partir du référentiel distant.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Un module de calcul avec plusieurs fonds de panier dans le chemin de l'automate ne peut pas communiquer avec l'automate
Le module de calcul ne peut pas communiquer avec l'automate s’il y a plusieurs fonds de panier dans le chemin de l'automate. Par exemple, le module ne peut pas communiquer avec l'automate si le chemin est Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3. Cependant, les chemins de type Backplane\3 ou Backplane\1\A\10.220.173.66 permettent au module de communiquer avec l'automate.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
FactoryTalk Optix tarde à s’ouvrir lorsque les fournisseurs de contrôle de version ne sont pas disponibles [2357834]
Si l’identité du fournisseur de contrôle de version n’a pas d’accès réseau au serveur sur site, FactoryTalk Optix tarde à s’ouvrir. Chaque identité de fournisseur de contrôle de version non disponible induit un délai de 25 secondes lors de l’ouverture de FactoryTalk Optix.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.3.0.
L’image ne s’affiche pas lors de l’exécution [3140280]
Si un fichier image d’un projet ne s’affiche pas dans l’application d’exécution, utilisez une application tierce pour redimensionner l’image et la réduire.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.3.0.
Impossible d’exporter le fichier lorsque le nom du projet contient des caractères spéciaux [3110366]
Les noms de fichier ne peuvent pas contenir de caractères spéciaux.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.3.0
Aucune erreur ne s’affiche lorsqu’une chaîne est incorrectement configurée comme une entrée discrète pour une station Modbus, et que toutes les autres lectures de balises échouent [2351429]
L’affectation d’une balise de chaîne à une zone de mémoire d’entrée discrète n’affiche aucun message d’erreur et entraîne des erreurs de lecture sur toutes les balises de la station Modbus contenant le point mal configuré.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.3.0.
Le renommage d’une bibliothèque définie par l’utilisateur à l’aide de OneDrive peut entraîner des erreurs de synchronisation [2348900]
OneDrive n’est pas recommandé pour le stockage des bibliothèques définies par l’utilisateur et peut entraîner des erreurs de synchronisation et des duplications de fichiers lors du renommage des bibliothèques. Si vous tentez d’utiliser OneDrive pour renommer une bibliothèque, dissociez-le lors du changement de nom de la bibliothèque. Pour dissocier OneDrive, consultez Désactiver, quitter ou désinstaller OneDrive.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.3.0.
La plage sparkline ne peut pas s’afficher si une seule plage est modifiée [3153055]
Si vous modifiez uniquement la valeur de plage haute ou de plage basse pour une sparkline, la plage ne peut pas s’afficher dans la sparkline. Modifiez les valeurs plage haute et plage basse pour afficher la plage dans la sparkline.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.3.0.
Les éléments de bibliothèque personnalisée n’apparaissent pas sans redémarrer FactoryTalk Optix [2371413]
Les éléments ajoutés à une bibliothèque personnalisée n’apparaissent pas dans la recherche des
Bibliothèques
tant que vous n’avez pas redémarré FactoryTalk Optix.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.3.0.
Certaines vidéos peuvent ne pas se lancer sur des ordinateurs exécutant Microsoft Windows [2212837]
Si vous émulez un projet sur un ordinateur exécutant
Microsoft®
Windows®
, certaines vidéos peuvent ne pas se lancer. Elles se lanceront si vous déployez le projet sur un dispositif.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.1.0.
Impossible d’émuler un projet [3196019]
L’émulateur ne peut pas exécuter un projet contenant une station EtherNet/IP Rockwell Automation si FactoryTalk Optix Studio est installé dans un dossier qui contient un caractère spécial.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.3.0.
Impossible de lancer FTOptixRuntime.exe [3187395]
FTOptixRuntime.exe ne peut pas être lancé si vous exportez le projet vers un dossier dont le nom contient un caractère spécial.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.3.0.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal