IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)
Écrit la valeur transmise dans le premier argument de la variable sur laquelle elle est appelée. Le deuxième argument facultatif définit la période de délai d’expiration.
void RemoteWrite(UAValuevalue, doubletimeoutMilliseconds);
Arguments
- value(UAValue)
- Valeur à écrire.
- timeoutMillisecondsDouble
- Le délai d’expiration, exprimé en millisecondes, après lequel l’API génère une exception.CONSEIL: Si elle n’est pas spécifiée, la valeur par défaut de l’argument est30000(30 secondes).
Exemple
Dans l’exemple suivant, la valeur
42
est écrite dans la variable Speed
.var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
Fournir une réponse