RemoteVariableSynchronizer.Remove(variables)
Supprime une variable ou une liste de variables de l'objet
RemoteVariableSynchronizer
sur lequel elle est appelée, en fonction de la surcharge.void public void Remove(IUAVariable variables); void public void Remove(RemoteVariable variables); void public void Remove(IEnumerable<IUAVariable> variables); void public void Remove(IEnumerable<RemoteVariable> variables);
Argument
- variables(IUAVariable)
- L’objet C#IUAVariableà ajouter à l’objet sur lequel la méthode est appelée.
- variables(RemoteVariable)
- L’objet C#RemoteVariablequi identifie une cellule d’un tableau unidimensionnel ou multidimensionnel à ajouter à l’objet sur lequel la méthode est appelée.
- variables(IEnumerable<IUAVariable>)
- La listeIUAVariableà ajouter à l’objet sur lequel la méthode est appelée.
- variables(IEnumerable<RemoteVariable>)
- La listeRemoteVariableà ajouter à l’objet sur lequel la méthode est appelée.
Exemples
Dans l’exemple suivant, une variable
speed
est retirée de l’objet variableSynchronizer
.variableSynchronizer.Remove(speed);
Dans l’exemple suivant, la variable d’index
10
est retirée de l’objet variableSynchronizer
dans le tableau arrayVariable
.variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(arrayVariable, 10));
Dans l’exemple suivant, la variable d’index
10.5
est retirée de l’objet variableSynchronizer
dans le tableau multidimensionnel scalarVariable
.variableSynchronizer.Remove(new RemoteVariable(scalarVariable, new uint[] { 10,5 }));
Fournir une réponse