InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)
Créez une variable analogique de projet dérivée de
AnalogItemType
, qui contient le type de données indiqué et renvoie un objet C# IUAVariable
correspondant.static IUAVariable MakeAnalogItem(QualifiedNamebrowseName, NodeIddataTypeId);
Arguments
- browseName(QualifiedName)
- LeBrowseNamede la nouvelle variable.
- dataTypeId(NodeId)
- Le type de données contenu dans la nouvelle variable.CONSEIL: Un nœud à l’intérieur de la classeDataTypesreprésente le type de données. Par exemple,OpcUa.DataTypes.Boolean.
Renvoie
- IUAVariable
- Objet C# correspondant à la variable de projet créée.
Exemple
L’exemple suivant présente une API qui crée une variable analogique (
MyAnalogVar
) qui contient un type de données flottant :var myVar = InformationModel.MakeAnalogItem("MyAnalogVar", OpcUa.DataTypes.Float); Owner.Add(myVar);
Fournir une réponse