Créer des utilisateurs

Créez un type d’utilisateur avec une propriété personnalisée permettant de vérifier si une étiquette d’horloge est affichée ou masquée dans l’interface utilisateur.
  1. Créer un utilisateur :
    1. Dans
      Vue de projet
      , développez
      Sécurité
      .
    2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Utilisateurs
      , puis sélectionnez
      Nouveau
      Utilisateur
      .
    3. Passez le curseur de la souris sur l’utilisateur, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      UserPersistentSettings
      .
    4. Dans la partie supérieur de
      Propriétés
      , sélectionnez
      Add
      et sélectionnez
      Variable
      .
    5. Passez le curseur de la souris sur la variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      ShowClock
      .
    6. En regard de la variable, sélectionnez
      Int32
      , puis sélectionnez
      Boolean
      .
  2. Créer un type d’utilisateur :
    1. Dans
      Vue de type
      , double-cliquez sur
      Sécurité
      , puis sur
      Utilisateurs
      .
    2. Dans
      Vue de projet
      , faites glisser
      UserPersistentSettings
      vers
      Vue de type
      .
  3. Créez un dossier pour le nouveau type d’utilisateur :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Utilisateurs
      et sélectionnez
      Nouveau
      Dossier
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le dossier, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      UsersPersistentSettings
      .
  4. Ajouter des utilisateurs avec des paramètres persistants :
    1. Dans
      Vue de projet
      , passez le curseur de la souris sur
      UserPersistentSettings
      , sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      Bob
      .
    2. Faites glisser
      Bob
      vers
      UsersPersistentSettings
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Mot de passe
      sur
      test
      .
    4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
      UsersPersistentSettings
      et sélectionnez
      Nouveau
      Tout
      Sécurité
      Utilisateurs
      UserPersistentSettings
      .
    5. Dans le volet
      Propriétés
      , définissez
      Mot de passe
      sur
      test
      .
    6. Passez le curseur de la souris sur l’utilisateur, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      Jane
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.