Créer une étiquette d’horloge
Créez une étiquette qui affiche l’heure actuelle.
- Créer l’étiquette :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnezet saisissezClockLabel.
- Configurer l’étiquette
- IMPORTANT:Lors de l’exécution de cette étape, dans la boîte de dialogue de lien dynamique située en bas, sélectionnez un format horaire dans le menu déroulantFormat.Par exemple, sélectionnezh:mm:ss [AM/PM].DansPropriétés, créez un lien dynamique entreTexteet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreVisibleet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse