Configurer l’en-tête du rapport

Configurez la partie supérieure du rapport.
Conditions préalables
  1. Pour configurer l’en-tête du rapport
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    En-tête
    et sélectionnez
    Nouveau
    Étiquette
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Texte
    sur
    Report Title
    .
  4. Définissez
    Alignement horizontal
    sur
    Au centre
    .
  5. Définissez
    Taille de police
    sur
    24
    .
  6. Définissez
    Marge supérieure
    sur
    0.15
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.