Créer un panneau distant (types)
Créez un type de panneau qui sera utilisé sur le client.
- Créer un dossier pour les panneaux distants :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierInterface utilisateuret sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le dossier, sélectionnez et saisissezRemotePanels.
- Créer le panneau principal :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surRemotePanelset sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnez et saisissezMainPanel.
- Créer un panneau qui affiche la variable Vitesse :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surRemotePanelset sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnez et saisissezSpeedPanel.
- Créer un panneau qui affiche la variable Accélération :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surRemotePanelset sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnez et saisissezAccelerationPanel.
Fournir une réponse