Créer un client OPC UA permettant de récupérer des objets d’interface utilisateur

Créez un client OPC UA qui récupère les objets de l’interface utilisateur du projet du serveur et les utilise pour remplir le projet du client.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    OPC-UA
    et sélectionnez
    Nouveau
    Client OPC UA
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , définissez la valeur de la propriété
    URL du point de terminaison du serveur
    sur la valeur de la propriété
    URL du point de terminaison
    du serveur OPC UA.
    CONSEIL: La valeur de la propriété
    URL du point de terminaison
    est définie pendant la configuration du serveur OPC UA. Consultez la rubrique Créer un serveur OPC UA permettant de transférer des objets d’interface utilisateur.
  3. Créer ConfigurationD’exécution1 :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Configurations d’exécution
      , sélectionnez
      Add
      .
    2. Sous
      ConfigurationD’exécution1
      , définissez
      Mode de synchronisation du contenu
      sur
      Synchronisation complète
      .
    3. Sous
      ConfigurationD’exécutionn1
      , définissez
      Inclure le nœud source distant
      sur
      Vrai
      .
    4. Sous
      ConfigurationD’exécution1
      , créez un lien dynamique entre
      Nœud de destination local
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    5. Sous
      ConfigurationD’exécution1
      , définissez
      Nœud source distant
      sur
      /Objects/
      ServerProjectName
      /UI/RemotePanels
      .
      ServerProjectName
      Nom du projet. Par exemple :
      ImportUIServer
  4. Créer ConfigurationD’exécution2 :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Configurations d’exécution
      , sélectionnez
      Add
      .
    2. Sous
      ConfigurationD’exécutionn2
      , définissez
      Mode de synchronisation du contenu
      sur
      Importer et synchroniser les valeurs
      .
    3. Sous
      ConfigurationD’exécution2
      , créez un lien dynamique entre
      Nœud de destination local
      et
      ProjectName
      Modèle
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Sous
      ConfigurationD’exécution2
      , définissez
      Nœud source distant
      sur
      /Objects/
      ServerProjectName
      /Model
      .
      ServerProjectName
      Nom du projet. Par exemple :
      ImportUIServer
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.