Créer un client OPC UA

Créez un client OPC UA qui récupère les traductions et les panneaux du projet du serveur et les utilise pour remplir le projet du client.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
    OPC-UA
    et sélectionnez
    Nouveau
    Client OPC UA
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , configurez le client OPC UA :
    1. Définissez
      Synchroniser les ID de nœud au démarrage
      sur
      Vrai
      .
    2. Définissez l’
      URL du point de terminaison du serveur
      sur la valeur de la propriété
      URL du point de terminaison
      du serveur OPC UA.
      CONSEIL: La valeur de la propriété
      URL du point de terminaison
      est définie pendant la configuration du serveur OPC UA. Consultez la rubrique Créer un serveur OPC UA.
  3. Dans le volet
    Propriétés
    , ajoutez ConfigurationD’exécution1 :
    1. En regard de
      Configurations d’exécution
      , sélectionnez
      Add
      .
    2. Sous
      ConfigurationD’exécution1
      , créez un lien dynamique entre
      Nœud de destination local
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    3. Définissez
      Nœud source distant
      sur
      /Objects/
      ServerProjectName
      /UI/Panels
      .
      ServerProjectName
      Nom du projet. Par exemple,
      ImportTranslationsServer
    4. Définissez
      Mode de synchronisation du contenu
      sur
      Importer uniquement
      .
    5. Définissez
      Inclure le nœud source distant
      sur
      Vrai
      .
  4. Dans
    Propriétés
    , ajoutez ConfigurationD’exécution2 :
    1. En regard de
      Configurations d’exécution
      , sélectionnez
      Add
      .
    2. Sous
      ConfigurationD’exécution2
      , créez un lien dynamique entre
      Nœud de destination local
      et
      ProjectName
      Traductions
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    3. Définissez
      Nœud source distant
      sur
      /Objects/
      ServerProjectName
      /Translations
      .
      ServerProjectName
      Nom du projet. Par exemple,
      ImportTranslationsFromAnotherProjectServer
    4. Définissez
      Mode de synchronisation du contenu
      sur
      Import only
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.