Configurer les certificats approuvés lors de l'exécution
Configurez un certificat serveur ou client rejeté lors de l'exécution en tant que certificat approuvé.
Vous pouvez déplacer le certificat de l’une des manières suivantes :
- Manuellement, à l’aide de l’Explorateur Windows sur une cible Windows uniquement.
- À distance, à l’aide deFactoryTalk Remote Access.
- En utilisant la même application.
- DepuisApplicationFiles/PKI/Rejected, déplacez le certificat versProjectFiles/PKI/Trusted/Certs.
Après quelques secondes, le certificat est considéré comme étant approuvé sans avoir besoin de redémarrer le
FTOptixApplications
.Fournir une réponse