Sélection modifiée

BrowseName
UserSelectionChanged
SuperType
BaseEventType(BaseEventType)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Élément sélectionné
SelectedItem
Élément sélectionné lorsque l’objet est initialisé à l’exécution (si vide, il est initialisé sans sélection). Après l’initialisation, cette propriété affiche le nœud correspondant à l’élément sélectionné (l’accès à la propriété est à la fois en lecture et écriture lorsque les données sont obtenues à partir des nœuds du projet, lecture seule lorsqu’elle sont obtenues à partir d’une base de données).
Valeur sélectionnée
SelectedValue
Valeur de la propriété définie dans le chemin de la valeur sélectionnée lorsqu’un élément est sélectionné lors de l’exécution.
EventId
(Hérité de BaseEventType)
EventType
(Hérité de BaseEventType)
SourceNode
(Hérité de BaseEventType)
SourceName
(Hérité de BaseEventType)
Time
(Hérité de BaseEventType)
ReceiveTime
(Hérité de BaseEventType)
LocalTime
(Hérité de BaseEventType)
Message
(Hérité de BaseEventType)
Severity
(Hérité de BaseEventType)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.