Tendance

Voir la tendance des valeurs d’une ou plusieurs variables lues en temps réel et/ou enregistrées.
BrowseName
Trend
SuperType
Élément(Item)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Modèle
Model
Référence au modèle d’informations ou à la base de données où obtenir les données.
Requête
Query
Requête SQL standard pour filtrer les données d’intérêt. Vous pouvez l’utiliser pour filtrer les données à partir d’une base de données et filtrer les données obtenues à partir d’un modèle basé sur les nœuds. Dans le cas d’un modèle basé sur les nœuds, la partie du modèle SELECT * FROM est requise, suivie de la clause WHERE pour indiquer les conditions de recherche, par exemple : SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40
Durée d’actualisation
RefreshTime
Intervalle d’échantillonnage en millisecondes.
Clé visible
LegendVisible
Afficher/Masquer la légende des traceurs.
Fuseau horaire de référence
ReferenceTimeZone
Fuseau horaire pour l’affichage de la date et de l’heure sur l’axe X. (UTC : fuseau horaire standard ; paramètres régionaux : fuseau horaire du dispositif à partir duquel les données sont générées ; Session : fuseau horaire de la session). Pour enregistrer les données affichées dans le fuseau horaire local, activez la propriété Enregistrement de l’heure locale de l’objet Enregistreur de données.
Traceurs
Pens
Lignes de tendance. Collection d’objets du traceur de tendance.
Axe X du traceur
XAxis
Axe X du traceur de tendance, qui affiche le temps mesuré. Peut être défini sur le défilement automatique vers l’avant pendant l’exécution en réglant la propriété Suivre sur Vrai.
Axe Y du traceur
YAxis
Axe Y pour le traceur de tendance, qui affiche la valeur de la variable mesurée. Utilisez les valeurs d’axe Y par défaut ou définissez les propriétés pour définir les valeurs minimales et maximales. Peut être défini sur l’échelle automatique à l’échelle à l’exécution pour redimensionner le graphique de tendance selon les valeurs affichées.
Visible
Visible
(Hérité de Élément)
Activé
Enabled
(Hérité de Élément)
Opacité
Opacity
(Hérité de Élément)
Marge gauche
LeftMargin
(Hérité de Élément)
Marge supérieure
TopMargin
(Hérité de Élément)
Marge droite
RightMargin
(Hérité de Élément)
Marge inférieure
BottomMargin
(Hérité de Élément)
Largeur
Width
(Hérité de Élément)
Hauteur
Height
(Hérité de Élément)
Alignement horizontal
HorizontalAlignment
(Hérité de Élément)
Alignement vertical
VerticalAlignment
(Hérité de Élément)
Rotation
Rotation
(Hérité de Élément)

Méthodes

Actualiser
BrowseName
Refresh
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.