Jauge linéaire

Définit et/ou affiche une valeur de nombre entier dans une plage de valeurs possibles.
BrowseName
LinearGauge
SuperType
Élément(Item)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Valeur
Value
Valeur affichée et potentiellement modifiée par l’utilisateur.
Valeur minimale
MinValue
Valeur minimale affichée sur l’axe Y.
Valeur maximale
MaxValue
Valeur maximale affichée sur l’axe Y.
Nombre de graduations principales
MajorTickCount
Quantité de signes de classement primaires.
Nombre de graduations mineures
MinorTickCount
Quantité de signes de classement secondaires.
Étiquette visible
LabelVisible
Affiche/Masque les valeurs d’échelle.
Modifiable
Editable
Active/Désactive la modification de la valeur directement dans le graphique.
Mettre les marges à l’échelle
ScalePadding
Comportement en cas de changement de valeur
ValueChangeBehaviour
Mode de mise à jour du texte lorsque l’utilisateur écrit dans la zone de texte. En fin de saisie = mise à jour de la valeur après que l’utilisateur a appuyé sur Entrée avec un clavier physique ou virtuel (appuyez sur Esc ou cliquez en dehors de l’objet pour restaurer le texte précédent). Lors de la saisie = en temps réel lors de l’écriture.
Position de l’échelle
ScalePosition
Position de l’échelle relative au curseur.
Orientation
Orientation
Orientation horizontale ou verticale de l’objet.
Info-bulle
Tooltip
Affiche/Masque la valeur au-dessus du point de sélection.
Chemin de l’image
ImagePath
Définit une image à afficher à la place de la barre de jauge linéaire.
Couleur de remplissage
FillColor
Couleur de remplissage de la barre de jauge linéaire.
Mode de colorisation
ColorizationMode
Définir le mode de colorisation qui sera utilisé lors de l’application de la couleur sélectionnée à l’image.
Zones d’avertissement
WarningZones
Plages de valeurs à afficher avec une couleur spécifique.
Visible
Visible
(Hérité de Élément)
Activé
Enabled
(Hérité de Élément)
Opacité
Opacity
(Hérité de Élément)
Marge gauche
LeftMargin
(Hérité de Élément)
Marge supérieure
TopMargin
(Hérité de Élément)
Marge droite
RightMargin
(Hérité de Élément)
Marge inférieure
BottomMargin
(Hérité de Élément)
Largeur
Width
(Hérité de Élément)
Hauteur
Height
(Hérité de Élément)
Alignement horizontal
HorizontalAlignment
(Hérité de Élément)
Alignement vertical
VerticalAlignment
(Hérité de Élément)
Rotation
Rotation
(Hérité de Élément)

Événements

Valeur modifiée
BrowseName
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.