Image SVG avancée

Affiche une image SVG TINY 1.2 et permet de modifier les propriétés de parties individuelles de l’image lors de la conception ou de l’exécution.
BrowseName
AdvancedSVGImage
SuperType
Conteneur(Container)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Chemin
Path
Chemin.
Mode de remplissage
FillMode
Mode de remplissage de l’objet image (Ajuster = redimensionner l’image en conservant les proportions d’origine, Étirer = redimensionner l’image en respectant les proportions de la zone de l’objet image).
Visible sur clic
HitTestVisible
Vrai = intercepter les clics de l’utilisateur. Faux = n’intercepte pas les clics de l’utilisateur, qui sont plutôt transmis à l’objet sous-jacent, en fonction de l’ordre sur l’axe Z.
Clignotement
Blink
Permet à l’objet de clignoter périodiquement, ignoré lorsque l’objet n’est pas visible.
Mode de colorisation
ColorizationMode
Définir le mode de colorisation qui sera utilisé lors de l’application de la couleur sélectionnée à l’image.
Propriétés de l’élément SVG
SVGElementProperties
Définir la couleur d’une partie du fichier SVG.
Élément à déplacer
MoveTarget
(Hérité de Conteneur)
Visible
Visible
(Hérité de Élément)
Activé
Enabled
(Hérité de Élément)
Opacité
Opacity
(Hérité de Élément)
Marge gauche
LeftMargin
(Hérité de Élément)
Marge supérieure
TopMargin
(Hérité de Élément)
Marge droite
RightMargin
(Hérité de Élément)
Marge inférieure
BottomMargin
(Hérité de Élément)
Largeur
Width
(Hérité de Élément)
Hauteur
Height
(Hérité de Élément)
Alignement horizontal
HorizontalAlignment
(Hérité de Élément)
Alignement vertical
VerticalAlignment
(Hérité de Élément)
Rotation
Rotation
(Hérité de Élément)

Événements

Événement MouseDown
BrowseName
Événement MouseUp
BrowseName
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.