Accordéon
Développer ou réduire les blocs de contenu lorsqu’un utilisateur les sélectionne.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Développé | Expanded | État de l’objet lors de l’exécution (Vrai : l’objet est développé, Faux : l’objet est compressé). | |
Hauteur | Height | Hauteur de la fenêtre. Elle peut accepter des valeurs supérieures ou égales à zéro. La valeur Auto définit la hauteur égale à la hauteur du contenu (dans ce cas, l’objet est réduit lorsqu’il n’y a pas de contenu). | |
Fournir une réponse