Épaisseur de police

BrowseName
FontWeightEnum

Valeurs

Value
DisplayName
Description
100
Mince
Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 100 dans la spécification OpenType.
200
Ultra-maigre
Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 200 dans la spécification OpenType.
300
Maigre
Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 300 dans la spécification OpenType.
400
Normal
Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 400 dans la spécification OpenType.
500
Moyenne
Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 500 dans la spécification OpenType.
600
Semi-gras
Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 600 dans la spécification OpenType.
700
Gras
Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 700 dans la spécification OpenType.
800
Ultra-gras
Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 800 dans la spécification OpenType.
900
Noir
Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 900 dans la spécification OpenType.
950
Ultra-noir
Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 950 dans la spécification OpenType.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.