Configuration d’exécution

Paramètres pour l’importation et la synchronisation d’un nœud de serveur et de tous ses nœuds enfants.
BrowseName
RuntimeConfigurationEntry
SuperType
Objet(BaseObjectType)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Nœud de destination local
LocalDestinationNode
Nœud de conception dans lequel le nœud d’intérêt et tous ses enfants sont importés.
Nœud source distant
RemoteSourceNode
Chemin du nœud d’intérêt dans le début du modèle d’informations du serveur, exprimé par la séquence de BrowseName séparée par /. Sélectionne automatiquement tous les nœuds enfants du nœud indiqué. Remarque : il n’est pas nécessaire d’indiquer le nœud racine du serveur.
Mode de synchronisation du contenu
ContentSynchronizationMode
Mode d’importation et de synchronisation des nœuds et des valeurs de variable. Aucune synchronisation = importation et synchronisation désactivées. Importer uniquement = importe les nœuds d’intérêt, mais ne conserve pas leur structure et la valeur de la variable synchronisée. Importer et synchroniser les valeurs = importer les nœuds d’intérêt et conserver les valeurs de variable synchronisées. Synchronisation complète = importer les nœuds d’intérêt et conserver leur structure et les valeurs de la variable synchronisée.
Inclure le nœud source distant
IncludeRemoteSourceNode
Faux = importer les nœuds enfants uniquement. Vrai = importer à la fois le nœud indiqué dans le nœud source distant et les nœuds enfants.
Activer la synchronisation d’événements
EventSynchronization
Dans le nœud client indiqué dans Nœud de destination local, affiche les événements générés par le nœud de serveur indiqué dans Nœud source distant.
Type d’événement
EventType
Type d’événement d’intérêt parmi ceux générés par le nœud de serveur indiqué dans Nœud source distant et affichés dans le nœud client indiqué dans Nœud de destination local.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.