Balise MELSEC Q

BrowseName
MelsecQTag
SuperType
Balise(Tag)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Zone de mémoire
MemoryArea
Mode de décodage du contenu de l’emplacement de la mémoire.
Longueur maximale
MaximumLength
(données de chaîne uniquement) Nombre maximal de caractères dans la chaîne.
Numéro de dispositif
NumDevice
Adresse à l’emplacement de la mémoire dans lequel lire/écrire les balises .
Décalage de bit
BitOffset
Encodage
Encoding
Mode de décodage du contenu de l’emplacement de la mémoire.
Mode de mise à jour du tableau
ArrayUpdateMode
(Hérité de Balise)
Type de données d’origine
OriginalDataType
(Hérité de Balise)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.