Créer des objets Moteur

Créez un exemple de données d’objet Moteur afin de remplir les grilles de données.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Modèle
    et sélectionnez
    Nouveau
    Objet
    .
  2. Passez le curseur de la souris sur l’objet, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    Motor
    .
  3. Ajouter et configurer des variables :
    1. Dans la partie supérieure de
      Propriétés
      , ajoutez trois variables en sélectionnant
      Add
      , puis
      Variable
      .
    2. Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez :
      • Speed
      • Acceleration
      • ManufactureDate
    3. En regard de
      ManufactureDate
      , sélectionnez
      Int32
      , puis sélectionnez
      DateTime
      .
      CONSEIL: Si vous ne voyez pas l’option requise, cochez la case
      Afficher tout
      .
  4. Convertissez l’objet Modèle en type d’objet :
    1. Dans
      Vue de type
      , double-cliquez sur
      Modèle
      .
    2. Dans
      Vue de projet
      , faites glisser
      Motor
      vers
      Vue de type
      .
  5. Créer et organiser des instances de l’objet Moteur :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      Modèle
      et sélectionnez
      Nouveau
      Dossier
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le dossier, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      MotorObjects
      .
    3. Dans
      Vue de projet
      , faites glisser
      Motor
      vers le dossier
      MotorObjects
      .
    4. Passez le curseur de la souris sur
      Motor
      , sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      FaultyMotor
      .
    5. Créez neuf instances de l’objet Moteur en faisant glisser
      MotorType
      depuis
      Vue de type
      vers le dossier
      MotorObjects
      de
      Vue de projet
      .
    6. Pour chaque instance de l’objet Moteur, définissez les valeurs des variables
      Acceleration
      ,
      ManufactureDate
      et
      Speed
      .
      CONSEIL: Vous pouvez saisir n’importe quelle donnée dans le format correct. Ces données seront utilisées pour remplir les grilles de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.