Disposition des objets graphiques

La disposition de l’interface utilisateur d’une
Application FactoryTalk Optix
dépend des éléments définis pour chaque composant de l’objet graphique.
Lors de la création de l'interface utilisateur, tenez compte de l'impact des éléments suivants sur votre application :
  • Taille
    . Taille et proportions des vues sur lesquelles l'interface sera affichée.
  • Position
    . Alignement et marges des objets en ce qui concerne les propriétés de largeur et de hauteur des objets.
  • Ordre
    . Position relative des objets les uns par rapport aux autres dans l'interface et comme l'implique le modèle d'information de l'application.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.