Créer des boutons pour contrôler les alarmes
Créez des boutons pour acquitter et confirmer une alarme sélectionnée ou toutes les alarmes.
- Créer un bouton pour acquitter toutes les alarmes :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surAlarmGridPanelet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnezet saisissezAcknowledgeAllButton.
- DansPropriétés, définissezTextesurAcknowledge All.
- Dans le voletÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez, puis sélectionnez .
- Créer un bouton pour confirmer toutes les alarmes :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surAlarmGridPanelet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnezet saisissezConfirmAllButton.
- DansPropriétés, définissezTextesurConfirm All.
- Dans le voletÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez, puis sélectionnez .
Fournir une réponse