Créer des alarmes

Créez des objets d’alarme numérique et des variables booléennes.
  1. Créer des variables d’entrée :
    1. Dans
      Vue de projet
      , créez deux variables en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
      Modèle
      et en sélectionnant
      Nouveau
      Variable
      .
    2. Pour renommer les variables, passez le curseur de la souris sur chaque variable, sélectionnez
      Edit
      et saisissez :
      • ErrorAlarmVariable
      • WarningAlarmVariable
    3. Sélectionnez
      ErrorAlarmVariable
      et, dans
      Propriétés
      , sélectionnez
      Int32
      , puis sélectionnez
      Boolean
      .
    4. Sélectionnez
      WarningAlarmVariable
      et, dans
      Propriétés
      , sélectionnez
      Int32
      , puis sélectionnez
      Boolean
      .
  2. Créer des alarmes :
    1. Dans
      Vue de projet
      , créez deux alarmes en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
      Alarmes
      et en sélectionnant
      Nouveau
      Alarme numérique
      .
    2. Pour renommer les alarmes, passez le curseur de la souris sur une alarme, sélectionnez
      Edit
      et saisissez :
      • ErrorAlarm
      • WarningAlarm
  3. Configurer ErrorAlarm :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      ErrorAlarm
      .
    2. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Variable d’entrée
      et
      ProjectName
      Modèle
      ErrorAlarmVariable
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    3. Définissez
      Message
      sur
      Serious system malfunction
      .
  4. Configurez WarningAlarm :
    1. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez
      ErrorAlarm
      .
    2. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre la propriété
      Variable d’entrée
      et
      ProjectName
      Modèle
      WarningAlarmVariable
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    3. Définissez la valeur de la propriété
      Message
      sur 
      A module was not initialized correctly
      .
    4. Définissez la valeur de la propriété
      Gravité
      sur 
      2
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.