Afficher les instances d'un type
Affichez les instances d’un type (par exemple, une fenêtre) pour afficher toutes les instances du modèle d’information dans lesquelles ce type existe.
- Affichez les instances d'un type dansVue de projet.
- DansVue de projet, accédez au type et cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnezAfficher les instances.
- DansInstances de (nom), sélectionnez une instance du type, puisAccéder à…
FactoryTalk Optix Studio
permet d’accéder à l’instance du type. Les objets référencés dans un NetLogic ne sont pas affichés.Fournir une réponse