Ajouter un enregistreur de données
Configurez un enregistreur de données pour enregistrer les valeurs des variables dans une base de données.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Ouvrir la page de tableau de bord
- Dans le volet central, sélectionnezConfigurer un enregistreur de données.
- SélectionnezNouveaux enregistreurs de données.
- (facultatif) DansNom, entrez le nom de l’enregistreur de données.
- EnMode d’échantillonnage, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Aucun. Pour échantillonner les variables en invoquant la méthode Enregistrer.
- Périodiquepour échantillonner toutes les variables surveillées. DansPériode d’échantillonnage, définissez l’intervalle en heures, avec une précision de l’ordre de la milliseconde, entre un échantillonnage et le suivant.
- Changement de valeurpour échantillonner toutes pour les variables surveillées dont les valeurs ont changé par rapport à l’échantillonnage précédent. DansDurée d’interrogation, définissez l’intervalle en heures, avec une précision de l’ordre de la milliseconde, entre un échantillonnage et le suivant.
- SélectionnezSuivant.Le messageL’enregistreur de donnéess’affiche.namea bien été créé
- SélectionnezSuivant.
- S’il n’y a pas de base de données pour l’enregistreur, créez une base de données :CONSEIL: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une base de données existante et sélectionnerDupliquer. La duplication d’une base de données est utile si vous souhaitez créer une base de données basée sur une base de données existante.
- SélectionnezNouvelle base de donnéeset complétez les champs suivants :
- Nom. Nom de la base de données.
- Type. ChoisissezIntégréeouConnexion ODBC.
- SélectionnezSuivant.
- Définissez les propriétés de la base de données.
- SélectionnezSuivant.
- Sélectionnez la base de données qui doit stocker les données de l’enregistreur, puis sélectionnezSuivant.
- Sélectionnez les variables que vous voulez enregistrer et sélectionnezSuivant.CONSEIL: Vous pouvez trouver des variables rapidement à l’aide du champ de recherche.
- SélectionnezQuitter.
- (Facultatif) Définir un intervalle de zone morte.
- (Facultatif) Stocker les codes d’opération de lecture.
- (Facultatif) Stocker la date et l’heure de lecture des variables.
Fournir une réponse