Animations

Créez une animation en appliquant des effets de transition aux objets graphiques.
Animation
Description
Animation de nombres
Animez des objets graphiques en changeant une valeur par une autre valeur à un moment spécifique.
Animation séquentielle
Animez des objets graphiques avec une transition simple en mode série.
Animation parallèle
Animez un objet graphique avec une transition simple en mode parallèle.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.