Créer un type d’alarme

Créez et configurez un type d’alarme personnalisé pour pouvoir créer des instances du type d’alarme au lieu de créer plusieurs alarmes avec des valeurs différentes pour le même objet graphique. Créez des propriétés personnalisées pour un type d’alarme afin de surveiller différentes valeurs depuis différentes instances de l’alarme dans la
Grille d’alarmes
.
Conditions préalables
  1. Pour créer un type d’alarme
  2. (Facultatif) Ajoutez une propriété personnalisée :
    1. Lorsque l’alarme est sélectionnée dans
      Vue de projet
      , dans
      Propriétés
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Variable
      .
      La nouvelle propriété s’affiche.
    2. Entrez un nom pour la propriété.
    3. Définissez le type de données et entrez une valeur ou créez un lien dynamique vers le nœud avec la valeur.
  3. Dans
    Vue de type
    , développez
    Alarmes
    .
  4. Faites glisser l’objet d’alarme depuis
    Vue de projet
    vers
    Alarmes
    dans
    Vue de type
    .
Le nouveau type d’alarme porte le suffixe
(type)
et apparaît dans
Vue de projet
dans le même dossier que l’alarme d’origine. L’alarme d’origine est maintenant une instance du nouveau type.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.