Variables d’alarme

Chaque type d’alarme dispose de variables que vous pouvez lier dynamiquement à la propriété d’un élément graphique. Lorsque le niveau configuré d’un objet graphique est atteint et que l’alarme se produit, l’objet graphique affiche la valeur ou le message de l’alarme configurée.
Par exemple, vous pouvez créer une alarme numérique et lier la propriété
Actif
d’un objet graphique tel qu’une diode électroluminescente (LED) à la variable
Actif
de l’alarme numérique. Lorsque l’alarme devient active, la LED s’allume.  
Les variables disponibles dépendent du type d’alarme.
Variables d’alarme
Variable d’alarme
Description
Incluse dans les types d’alarmes
Actif
Rendre actif l’objet graphique
Tous les types d’alarmes
Acquitter automatiquement
Acquitter l’alarme sans intervention de l’utilisateur
Tous les types d’alarmes
Confirmer automatiquement
Confirmer l’alarme sans intervention de l’utilisateur
Tous les types d’alarmes
Activé
Activer l’alarme
Tous les types d’alarmes
Limite haute
Indiquer que la limite haute de l’objet graphique est atteinte
Types d’alarmes Exclusive et Non exclusive
Limite haute-haute
Indiquer que la limite haute-haute de l’objet graphique est atteinte
Types d’alarmes Exclusive et Non exclusive
Variable d’entrée
Entrer la valeur à partir de la valeur d’entrée de l’élément graphique
Tous les types d’alarmes
Limite basse
Indiquer que la limite basse de l’objet graphique est atteinte
Types d’alarmes Exclusive et Non exclusive
Limite basse-basse
Indiquer que la limite basse-basse de l’objet graphique est atteinte
Types d’alarmes Exclusive et Non exclusive
Message
Afficher le message configuré lorsque l’alarme est active
Tous les types d’alarmes
Valeur d’état normal
Alarme numérique uniquement
Durée d'interrogation
Spécifier la fréquence d’interrogation de l’état de l’alarme
Alarmes de fréquence de modification exclusives ou non exclusives
Gravité
Afficher la gravité de l’alarme
Tous les types d’alarmes
Valeur du point de consigne
Alarmes de déviation de niveau exclusives et non exclusives
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.