Types d'alarmes
Différents types d’alarmes deviennent actives dans différents cas.
Voici quelques types d’alarmes et le moment où elles s’activent :
Type d'alarme | Description | Exemple |
---|---|---|
| S'active lorsque la valeur booléenne de la variable surveillée n'est pas la valeur normale. | Surveillance d'une variable pour connaître l'état ouvert ou fermé d'un pare-feu. Un événement d'alarme se produit si la condition normale fermée n'est pas remplie. |
| S'active lorsque la valeur de la variable surveillée atteint une ou plusieurs limites d’intérêt. | Surveillance de la température. Si la limite basse est de 10 °C et que la limite haute est de 100 °C, un événement d'alarme se produit lorsque la température atteint l'une de ces limites. |
| S'active lorsque la valeur de la variable surveillée atteint un décalage égal ou supérieur à la variable définie. | Surveillance d'une température qui doit être maintenue constante. Si une valeur de point de consigne est définie sur 50 °C, que la limite de chute de température est -3 et que la limite d’augmentation de température est +3, un événement d’alarme se produit lorsque la température atteint 47 °C ou 53 °C. |
| S'active lorsque la fréquence de modification de la valeur de la variable surveillée atteint une ou plusieurs limites définies. | Surveillance de la valeur d'une variable qui représente la vitesse d'une courroie transporteuse. La variable sera interrogée toutes les cinq secondes et la limite de modification est définie sur 10. Si la mesure indique que la fréquence de modification de la vitesse de la courroie transporteuse est supérieure ou égale à 10 par rapport à la valeur de l’échantillon précédent, un événement d’alarme se produit. |
| Indique tous les niveaux correspondants jusqu'à quatre niveaux lorsque plusieurs limites d'intérêt sont atteintes consécutivement. Les niveaux comprennent bas-bas, bas, haut et haut-haut. | Si une température qui commence à partir d'une valeur normale atteint le niveau haut-haut, un événement d'alarme indique les niveaux haut-haut et haut. |
| Indique uniquement le dernier niveau d'un maximum de quatre niveaux atteints lorsque plusieurs limites d'intérêt sont atteintes consécutivement. | Si une température qui commence à partir d'une valeur normale atteint le niveau haut-haut, l'alarme indique uniquement ce niveau. |
Fournir une réponse